Perfectionnement au cintrage des tubes
Perfectionnement au cintrage des tubes
On dit souvent que cintrer des tubes n’est pas une science mais un art. S’il est vrai qu’il peut y avoir une certaine dimension artistique dans un tube cintré correctement, le véritable art du cintrage réside dans la capacité de l’opérateur à maîtriser les différentes variables inhérentes à cette technique. Avec la bonne méthode, une formation adaptée, une planification minutieuse, une attitude positive et un peu de pratique, presque tout le monde peut réussir à cintrer un tube correctement. Le but de ce programme de formation est d’apprendre à utiliser la méthode mise au point par Swagelok et de découvrir plusieurs astuces qui contribueront à démystifier en partie le cintrage. Cette méthode est précise pour cintrer jusqu’à 180 degrés des tubes de tous les diamètres, dans les limites de capacité des cintreuses de la gamme Swagelok.
À propos de la formation
Points traités
- Expliquer les trois variables à prendre en compte pour cintrer des tubes
- Décrire le phénomène de retour élastique, son incidence sur le processus de cintrage et la manière de pallier le problème
- Identifier les composants de la cintreuse manuelle Swagelok
- Expliquer la fonction du repère de longueur du tronçon droit sur la plaque signalétique
- Expliquer ce qu’est la longueur minimale du dernier tronçon et comment exploiter cette donnée
- Expliquer le rôle des trois types de marques utilisés dans la méthode Swagelok
- Calculer la longueur de tube nécessaire pour réaliser un cintrage décalé, toutes les informations nécessaires pour effectuer le calcul étant données
- Cintrer un tube selon un modèle donné en utilisant la méthode Swagelok et une cintreuse
- Savoir repérer et expliquer la cause de cinq défauts possibles sur des cintrages
Public visé
- Monteurs, installateurs, techniciens, entrepreneurs, ingénieurs et responsables impliqués dans la conception et la construction de circuits de tubes pour les systèmes d’instrumentation analytique et de process
Durée de la formation
Stage de deux, trois ou quatre jours avec de nouvelles compétences importantes abordées chaque jour :
- Stage de deux jours : formation complète à l’utilisation des cintreuses manuelles avec des tubes de diamètre inférieur ou égal à 1/2 pouce
- Stage de trois jours : formation supplémentaire à l’utilisation des cintreuses d’établi
- Stage de quatre jours : formation supplémentaire à l’utilisation des cintreuses électriques
Comment s’inscrire
Envoyez un courrier électronique à l’adresse fieldservices@swagelok.com pour demander une formation dispensée dans vos propres locaux. Votre point de vente et centre de services agréé vous communiquera tous les détails.